This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:在黄金十六进制文件的系统编程中

Guru**** 2593560 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755871/bq27742-g1-in-system-programming-of-golden-hex-file

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400

我们一直很高兴 使用 Battery Studio 和 EV2400对 BQ27742YZFR-G1器件进行编程。  现在、我们发现我们必须对系统中已经存在的某些区域进行编程。  是否有使用我们的黄金文件通过 I2C 对其进行编程的指南?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为、TRM 第7章中有一节对此进行了说明。 查找数据闪存更新示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我的 TRM 只转到第五章、在我搜索时、只有一个"数据闪存更新"的位置。 很抱歉让人头疼、可能我找错了地方。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参考本文档 www.ti.com/.../slua541a.pdf