This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:有关电量监测计在放电和充电模式下如何精确工作的问题。

Guru**** 2593560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755813/bq27742-g1-query-related-how-fuel-gauge-exactly-work-in-discharge-and-charge-mode

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好、先生、

紧急!! 我已经设置了用于测试电量监测计的基本设置、以便将其作为我的项目要求(供将来使用)和用于电池。 我使用的是 BQ27742-G1、EVM2400、BQstudio、电池规格为(Tenergy 3.7V 1400mAh 锂离子电池)。

首先、我只需检查电压、电流和 SOC。 在充电和放电模式下、SoC 未更新、因为我的电压发生了变化。 因此,我将完成新化学 ID 的化学 ID (rel-dis-rel.)过程。 在我获得新的化学 ID 后、我上传至电量监测计、SOC 级别开始正确更改充电和放电模式。

我使用一节电压约为3730mV 的电池,在负载侧连接负载,负载消耗大约(平均电压:- 250至- 300mA ,通过连接电阻)。 然后电量监测计突然指示2980mV 左右的电压、SOC:0%、因为终止电压为3000mV、因此这是正确的操作。 但是、如果我断开负载电压电平会增加约3720mV、但电量监测计不会唤醒(在关断模式下稳定)、并且在检测到高于终止电压的电压后、电量监测计应自行恢复、但不会唤醒。 那么,请给我建议我应该怎么做?? 如果我在未连接负载的情况下将电池重新连接到插座中,则可以正常工作。 Indiacte SOC 和其他参数。

对于我的应用、如果电压低于3600mV、我希望器件关断、最大充电容量直至电池为4200mV。 它应指示 SoC:3600mV 时为0%、SoC:4200mV 时为100%、因此我需要在数据存储器中进行更改。 ? 我是否需要针对这个问题进行学习周期过程、或者这实际上是电量监测计的真实特性。  

谢谢您、

此致

Reena Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须经历一个学习周期。 您能否告诉我们您的终端应用、为什么端接电压为3600mV?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    基本上、在我的应用中、我有步进电机、该电机的工作电压超过3600mV。 根据电压、SOC 会改变静置模式、放电模式和充电模式下的电量监测计。 电量监测计检查电压并根据其做出响应。 根据不同步进电机的不同步进运行情况、负载会因步进电机的不同而变化。  

    我已经更改了设计容量和所有其他必要参数。  

    那么,我是否需要根据负载设置终止电压?

    如果我要完成学习周期流程。 我可以在电量监测计中得到什么变化。 ?  

    谢谢

    Reena Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、终止电压基于电池规格。 我们只需保持足够高的电平、以便在电池放电时不会失去容量。

    所有阻抗跟踪监测计都必须学习周期。 这有助于监测计了解电池的实际容量(Qmax)以及 DSG 从充满电到终止电压(RSOC 100%至0%)路径上的电阻。

    正确选择负载选择和负载模式将提高监测计的性能。