This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO、输入电压5V、可调节输出1V-1.8V、PSRR 45dB、SOT23

Guru**** 2591500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV743P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757270/ldo-vin-5v-adjustable-output-1v-1-8v-psrr-45db-sot23

主题中讨论的其他器件:TLV743P

您好!  

我的客户使用 G918T12U 提供1.8V 和1V 输出。  

您能否向您展示 TI 解决方案能够与 G918T12U 竞争吗?

谢谢!

输入电压5V

2.输出可满足1.8V 和1V 的要求

高 PSRR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请考虑 TLV743P。

    非常尊重、
    Ryan