This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:更改一次侧输出电容器后、器件可以#39;t 正常工作

Guru**** 2811005 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160, PMP10572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756660/lm5160a-device-can-t-work-properly-after-change-the-primary-side-output-capacitor

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件:LM5160PMP10572

您好!

客户将 LM5160用作 Flybuck 转换器时发现一个问题、即将一次侧输出电容器从22uF*2更改为10uF*2时、输出电压仅为7V、纹波电压大至1V。 我想知道、输出电容器是否有任何特殊要求?

同时、该电路对于客户来说非常典型、并且他们在许多 MP 项目中使用 LM5160、在更改电容器后、有些电路板可以工作、有些电路板不工作。 请帮帮我。

下面是原理图:比率为1:1、客户参考 PMP10572。  客户更改 C281/C282/C267

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Betty、

    Fly-Buck 的工作原理是在高开关周期将电源中的能量传输到初级输出电容器。 然后、初级输出电容器在低开关周期将该能量传输到次级。 降低初级输出电容可减少可传输到次级的能量、而减少过多可能意味着失去调节能力。

    客户可能使用应用手册、数据表或快速入门工具来设计原始 Fly-Buck。 他们可以使用同一工具来确定所需的输出电容。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的回复。 我想确认一次侧输出电容器只能影响输出纹波、而不能影响其他功能?  

    客户使用3*22uF 之前,电路可以正常工作。 他们可以改用7*10uF 吗?

    同时、丢失法规的含义是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betty、

    如果您的输出电容器过低、您可能会看到:

    • 较高的初级和/或次级纹波
    • 输出电压将无法保持所需的调节电压。
    • 设计可能会变得不稳定

    7*10uF 是3*22uF 的精细替代品。

    失去稳压意味着输出不再是所需的直流电压。 这可能意味着电压下降、过冲或纹波过多。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    客户使用10uF/X7R 更换电容器、它可以正常工作、X5R 无法工作。 但是、当输入电压小于42V、输出电压仅为7V 时、当输入电压高于42V 时、电路可输出12V 电压。 你有什么想法吗?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betty、

    Flybuck 根据变压器的漏电感对最大占空比有限制。 请参阅 本文档、尤其是图4。 这可能比输出电容更重要。

    Sam