This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐 Flybuck 解决方案

Guru**** 2580535 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160A, PMP30252, TPS40210, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757038/recommend-flybuck-solution

主题中讨论的其他器件:LM5160APMP30252TPS40210LM5175

你(们)好  

我们需要设计辅助电源。

输入7.5V~30V、输出12V/1A            

已找到 LM5160A Flybuck 解决 方案、但 WEBENCH 仿真无法实现1A 的输出。

是否有适合推荐简单同步架构(包括 mos)的芯片?

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    FlyBuck 可能无法达到您所需的12瓦。
    经典的反激式设计会更好。

    在这些情况下、参考设计工具非常有用。
    它可以帮助确定接近您所需的设计以及将使用的 TI 器件。
    http://www.ti.com/power-management/reference-designs.html

    我搜索了12V 1A 隔离电流。

    PMP30252使用 TPS40210作为反激式控制器。

    http://www.ti.com/tool/PMP30252 
    此参考设计采用 TPS40210 、适用于9V 至36V 的输入电压范围。 输出电压为12V、输出电流为1A (最大值)。 为具有成本效益的小型变压器选择了非连续模式。

    此设计可修改为在7.5V 输入电压下工作。

    使用 Webench 查找设计、我可以获得15种类似的设计。
    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator

    输入:直流7.5V - 30V 输出:隔离式12V、电流为1A

    我已附加最低 BOM 成本设计。
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/WBDesign952.pdf

    这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您需要隔离吗?

    如果您不需要隔离、则正常的降压/升压转换器将起作用。

    LM5175是一个示例。

    下面是一个 Webench 设计链接、其中包含了我为您提供的示例。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=0B41F89BC901B461

    这是一个公共链接。

    您可以在此处对设计进行实验。

    LM5175PWPR‑7.5V-30V 至12.00V @ 1A

    LM5175是一款同步四开关降压/升压直流/直流控制器、能够将输出电压稳定在输入电压、高于或低于输入电压的某一电压值上。 LM5175可在3.5V 至42V (最大值为60V)的宽输入电压范围内运行、从而支持各种应用。"

    随附 pdf 报告。

    e2e.ti.com/.../WBDesign956.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ed Walker

    好的、非常感谢您的帮助。

    Jerry