This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:LLC 转换器输出电压环路的基本行为

Guru**** 2592090 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757197/ucc256304-fundamental-behavior-of-llc-converter-output-voltage-loop

器件型号:UCC256304

(演示板/数据表光耦合器反馈) UCC256304 FB 引脚:(否则保持不变)随着输出电压的变化、驱动光耦合器从 FB 引脚拉出或多或少的电流、哪些开关特性会发生变化以补偿输出电压的变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    我不知道这个问题的答案、但我会找到有人这样做、并尽快回复您。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    以下是 UCC25630x 专家的答复(为清楚起见,再次重述):

    通过改变 LLC 功率级的开关频率来调节输出电压。
    通常、如果输出电压上升、开关频率需要上升以进行补偿。 相反、如果 Vout 下降、FSW 也应下降以恢复调节。 这是通过改变反馈电流来实现的。

    当 Vout 下降时、并联稳压器阴极电压上升并降低光电二极管电流。 这减少了 FB 引脚的电流消耗、进而增加了流经内部 RFB 电阻器的电流(因为 IFB 是固定的;请参阅数据表的功能框图、第16页)、并增加了内部反馈电压 Vcomp (图28、第17页)。 Vcomp 增大后会增大关断阈值(图29、第18页)、这会增加 MOSFET 导通时间、从而降低开关频率。

    当 Vout 上升时、会发生相反的序列:并联稳压器电压下降、光耦电流上升、FB 电流增加、RFB 电压下降、Vcomp 下降、关断阈值减少、因此开关频率增加。

    在并联稳压器上对电压环路进行适当补偿、可在扰动和瞬态事件期间保持环路响应稳定并实现良好的阻尼。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、
    Ulrich