This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:电流输出 LM5085

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756731/lm5085-current-output-lm5085

器件型号:LM5085

你好!

我想用 LM5085控制器实现42V-56V 输入和12V 输出以及3A。 但是、当我想证明电路时、输出中只能有2.3A、但 LM5085的规格显示输出可以是10A。 我不敢保证我的效果不佳、但我的输出功率不像预期的那样达到36W。 原理图为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    原理图看起来不错。 什么会阻止满负载输出? 输出电压是否下降? 请说明发生了什么。

    另请分享 L01、D01和 M0的布局和器件型号。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、没错。

    我有一个仅使用此部件的 PCB:

    L01、D01和 M0的器件型号。

       L01-->IHLP67DZER330M11

       D01-->MBRB40250TG

       M0-->ZXMP10A18KTC

    当我有一个小 RL 时的输出电压降、例如、当我有一个 RL = 10欧姆且我有一个50V 输入时、我有一个正确的输出、但是如果我有一个较小的 RL = 4欧姆(对于输出12V 和3A)、则电压输出为9V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我错过了原理图上的内容。 我看到有一个标记为 CFF 的输出电容器。 如果这应该是一个前馈电容、那么它需要与 Rfb2并联、而不是从 VOUT 到 GND。

    也可以改进布局。 您可以在数据表中找到布局建议。 也许最重要的是尝试保持较高的 di/dt 环路较小。 通过电路跟踪从 CIN 电容器到 CIN 电容器的路径、然后返回 CIN 电容器。 该环路的面积应更小。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错! CFF 电容器是 GND、但如果我将 CFF 与 RB2并联、则电路具有相同的行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    在这种情况下、我建议重新设计布局。 布局通常是此类问题的原因-电路适用于某些情况、但并非所有情况。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、

    我制作了其他具有相同参数和原理图校正的 PCB、但我遇到了相同的问题、当 RL 为电流超过2.2A 时、LM5085的输出不工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    您很可能需要创建具有新布局的新电路板、以使其正常工作。

    Sam