This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:关于 FB 电流

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756944/ucc256302-about-fb-current

器件型号:UCC256302

你好

我对 UCC256302有疑问。

Q1如果 IFB (FB 电流)小于85.1uA (典型值)、VFB 的变化是什么?
Q2 VFB 变化的因素是什么? (温度变化、Vcc 变化、IC 变化等)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!

    感谢您关注 UCC256302 LLC 控制器。

    我不知道我们的问题的答案、但我会从做这个问题的人那里找到答案、并尽快回复。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!

    我有一位专家对此部分的回应:

    在典型的稳态运行中、VFB 预计为恒定5.4V、但 VFB 实际上可能在5V 至6V 之间变化、这主要取决于温度和 VCC 电压。
    在大规模瞬态条件下、由于 IFB 的动态变化、VFB 实际上可能在7V 至0V 之间变化。
    在突发模式期间、VFB 上可能存在纹波电压。 如果反馈环路补偿设计不当且欠阻尼、该纹波也可能超过5V-6V 范围。

    这些超出常规5-6V 范围的宽动态变化不会损坏器件、但它们可能会导致不良的瞬态响应。 这主要是由于光耦合器饱和导致过多的 IFB 下拉 VFB、以及从该饱和状态恢复的时间滞后造成的。
    突发关闭时间过长可能会产生二次效应、此时 VCC 电容器消耗低于 UVLO、IC 关闭并重新启动。

    通过正确设置突发阈值(不是过高)、设计良好的环路补偿以及避免光耦合器饱和(请参阅 UCC25630x 实用设计指南第5.2节 www.ti.com/.../slua836a.pdf ),可以避免这些问题。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Ulrich