This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:关于 VO 的含义

Guru**** 2797775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757063/tps92691-about-meaning-of-vo

器件型号:TPS92691

您好!

数据表中描述了以下内容。



VO 是指 LED+到 LED-电压吗?
还是 LED+至 GND 电压?
请告诉我 VO 的含义。

此致、

Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    我假设这是降压-升压情况的等式25。 Vo (ov)是 Vout 过压保护的电压设置。 FET 的漏源电压额定值必须能够处理中可能存在的最大电压。 对于降压/升压情况、最高电压是在无负载时、最大输出电压将是过电压保护电压设置。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安-圣、

    感谢您的友好支持。
    很抱歉、我没有说明自己。

    客户希望了解"VO"的定义。
    我以 VO (ov)为例。
    您能 告诉我数据表中"VO"的定义吗?

    VO 指 LED 上的电压(阳极阴极电压)。
    这种理解是否正确?


    此致、
    Yusuke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、

    是的、Vo 是通过 LED 的电压(阳极-阴极电压)。

    谢谢 Tuan