This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:400V 应用的低侧复位

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757474/ucc2897a-low-side-reset-for-400v-application

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:UCC28019A

尊敬的所有人:

有源钳位正向转换器的输入电压为400V (来自 UCC28019A)。

对于在400V 应用中使用 UCC2897A 进行低侧复位、我有两个问题:

1) 1)低侧复位是否适用于400V 应用?

2) 2)如果问题1的答案是正确的、则需要考虑哪些因素?

此致、

RAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ras、
    是的、您可以使用具有400V 输入的低侧复位。
    唯一的问题是查找适合您应用的高电压 P 沟道 FET。
    您将能够找到这些器件、但制造此类器件的供应商数量有限、并且其成本可能高于 N 沟道等效器件。
    从高侧使用脉冲变压器驱动 N 沟道通常更方便。
    有关建议的设计、请查看 PMP7410

    此致
    John