This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:纹波注入电路

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756966/tps548a20-ripple-injection-circuit

器件型号:TPS548A20

TPS548A20数据表图50和 EVM 原理图具有外部纹波注入电路。

TPS548A20是 DCAP3器件。 因此、我认为不需要纹波注入电路。

为什么数据表图50和 EVM 原理图具有此外部电路? 是否需要?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、
    您可以忽略它。 EVM 是使用可选组件构建的、未填充。
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kit-SAN、

    感谢您的回答。
    数据表出错了吗? 您是否计划更正数据表和 EVM 应用手册?

    在任何情况下都不需要外部纹波注入电路?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    由于该器件具有内部纹波注入、因此限制将取决于 LC 滤波器设计、这在数据表第16页的第7.3.3节中进行了说明。

    如果客户设计的 LC 滤波器超出此建议范围、则外部 RCC 纹波注入将会很有帮助。 否则、无需外部 RCC 网络。

    关于数据表和 EVM 中图50中的 RCC、出于上述原因、设计 RCC 是可选的。 无需更改数据表或 EVM。

    套件