This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27533:旁路电容值

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757482/ucc27533-bypass-capacitor-value

器件型号:UCC27533

您好!

我们想知道建议的旁路电容器值。 0.1uF 陶瓷电容器是否足以满足此要求?

旁路电容器"尽可能靠近"的适用范围大约在多远? 优于从 VCC 或 GND 引脚闭合2或3mm? 另一侧应通过通孔尽可能短地连接电源平面。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    感谢您与高功率驱动器团队联系、我叫 Mamadou Diallo、是为该器件提供支持的 AE。

    请在 VDD 和 GND 上直接使用2个低 ESR 陶瓷表面贴装电容器:用于高频滤波的0.1uF 陶瓷表面贴装电容器和用于满足 IC 偏置要求的另一个表面贴装电容器,>1uF。
    VDD 为引脚1、GND 为引脚2、因此请将电容器直接放置在这两个引脚上。

    如果您有进一步的问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou