This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:如何评估 TPS53353的 OVP 功能?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757119/tps53353-how-to-evaluate-the-ovp-function-of-tps53353

器件型号:TPS53353

您好专家、

我的客户想知道如何评估 TPS53353的 OVP 功能。 在数据表中、假设反馈电压高于目标电压的120%。 客户希望测试 OVP 情况、但不知道正确的方法。 如果更改反馈网络、输出电压也会更改、OVP 阈值也会更改。 问题是如何在输出电压达到120%目标值时检查电路是否会触发保护。

客户迫切需要了解此问题。 今天可以给我一个答复吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4505.TPS548D22-OVP-Operation.pptxHi

    我们的器件将反馈电压与内部基准电压进行比较、以确定何时达到 OVP 阈值(高于内部基准电压20%)。  请参阅随附的功率点。  尽管它不是同一个部件、但功能相似。

    谢谢你。

    Amnat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amnat:

    我的问题是如何积极地看待 OVP 情况、而不是运营流程。 您能告诉我们如何使输出进入过压状态吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、
    您可以使用函数发生器在 FB 节点上强制进行 OV 条件、并通过二极管进行脉冲以实现~5us。 函数发生器上的设定电压大约比基准电压(0.6V)高20%。
    谢谢你。
    Amnat