This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:TPS650940A0PG1.0软件

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754262/tps65094-tps650940a0pg1-0-software

器件型号:TPS65094

尊敬的先生:

确实有  TPS650940A0PG1.0软件(xxxx.json)可以共享...

我的客户加载 TPS650941-1.1.json 以设置 TPS650940A0PG1.0电压、"BUCK2CTRL"可以't 输出正确的电压(寄存器设置为0.51V、但输出电压为2.1V)

Buck1电压设置和读数正确。

加载软件不正确? 还是其他有关 BUCK2电压设置问题的建议?

请提供建议。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    您能否确保您的客户拥有最新版本的.json 文件? 我的版本看起来是1.4版。 您应该能够从 EVM 用户指南中的链接下载该软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nick:
    我检查我的软件文件是" TPS650941-1.1.json "。
    我在 Web 端找不到新版本_1.4、您能否与我共享新版本文件?
    谢谢!
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    我不确定1.4版本上的更改内容、因此我宁愿使用 Web 上的版本。 我现在可以访问1.1版、以便我可以在我的末尾对其进行测试 同时、您能否检查 BUCK2的开关引脚? 如果您将 Buck2设置为0V、它是否仍输出2.1V? 我想查看降压转换器是调节到此电压、还是其他东西将其上拉。

    我还会确保写入 BUCK2CTRL 寄存器、然后再读回它、这样您就知道您的程序仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    您是否有机会检查开关节点?