This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:双向通信

Guru**** 2591800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ51021, BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757019/bq51013b-bi-directional-communication

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ51021BQ500212A

您好!
是否可以与 bq51013b 进行双向通信? 或者、我是否需要额外的 NFC IC? 如果是、您是否有参考设计?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Holger
    否、BQ51013B 没有用于双向通信的选项。
    没有支持此功能的参考设计。
    抱歉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否也可以将接收器到发送器的单向通信用于特定于应用的数据/命令? 或者、这是否接近 WPC 协议命令?

    我还想将充电线圈用于 NFC 通信。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51021具有 I2C 接口和向发送器发送数据的选项。  对于此方法、您还需要一个支持此功能的发送器。  BQ500212A 具有 I2C。

    很抱歉、没有有关可用作 NFC 和充电的线圈的信息。