This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563208:可与2层 PCB 配合使用?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757222/tps563208-possible-to-use-with-2-layer-pcb

器件型号:TPS563208

您好!

我尝试使用此转换器更改12V 直流电源、为需要5V/2A 电压的负载供电。 我遵循了数据表中的原理图建议、我的电路在该器件出现发热问题之前会短暂工作。 进一步阅读后、我在数据表中找到了布局建议(我之前没有遵循)、然后在该论坛中发布了一篇文章、其中提到需要4层电路板。 是否仍然需要至少4层电路板? 转换器是否有任何方法可用于2层电路板上的任何布局? 如果是、该布局可能是什么样的?

非常感谢您的建议!

谢谢、