This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IC 封装、用于在更宽的距离上发送直流电压、从而为无线交流电流传感器加电

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2660, TPS560200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757023/ic-package-to-send-dc-voltage-on-wider-distance-to-power-up-the-wireless-ac-current-sensor

主题中讨论的其他器件:LM2660TPS560200

我正在寻找 IC 封装、它可以帮助我将直流电源发送到多个 LM2760 IC 封装、称为电容器稳压 器、该封装为无线交流电流传感器提供3.3V 直流电压。 我使用电池供电的传感器进行电流检测、并尝试为其提供外部电压的次级选项、以便与这些传感器配合使用。

任何有关这方面的建议都将是一个很大的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗布森、您好!
    LM2660是一款非稳压电容电荷泵。
    它将需要一个经稳压的输入来保持经稳压的输出。

    通常、对于分布式电源的长环路运行、较高的输入电压将导致较低的环路电流和较小的电阻损耗。

    尽管线性稳压器效率很低、但仍可使用。
    效率= Vout/Vin、不能很好地降低整体环路电流。

    有些电容电荷泵会进行调节、但其输入电压通常为5V 或更低。 低输入电压将在长电源环路中受到限制。

    像 TPS560200这样的开关将通过17V 最大输入电压提供高达500mA 的电流、效率为~90%。
    这是我为您使用该器件所做的 Webench 设计。
    webench.ti.com/.../SDP.cgi
    TPS560200DBVR‑12V 输入至3.30V @ 0.1A 88%的效率

    这将能够接受高达17V 的输入电压低至约4V 的输入电压(具有电阻压降的电源环路)、并在100mA 时提供3.3V 电压(该器件可实现高达500mA 的输入电压)

    因此、可以将线路中电阻为几欧姆的12V 电源路由到所有传感器。 每个传感器的 VIN 会因与12V 电源的距离而异。 通过设计确保压降不会低于4V、并使用 TPS560200在每个传感器上产生3.3V 电压。

    这是我的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、直流电源距离器件10m 远、我需要提供合适的3.3V 输出。

    如果我使用此 IC 封装、会有多少功率损耗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法告诉您总损耗、Robson、但转换器的效率为~88%。
    TPS560200是一款同步降压转换器、是最高效的降压转换器。

    要计算总损耗、您需要精确了解负载电流。
    无线传感器可能具有非常瞬态的电流曲线、仅在传输时消耗电流。
    因此、您需要计算或测量平均电流。

    导线的电阻也会增加一些损耗、同样、您必须知道提供的平均电流。