This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:如何计算低侧有源钳位正向的电容器?

Guru**** 2590670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756309/ucc2897a-how-to-calculate-the-capacitor-for-a-low-side-active-clamp-forward

器件型号:UCC2897A

尊敬的所有人:

请考虑原理图:

如何计算有源钳位电路的电容器?

此致、

RAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ras、
    随附文档的第4.3.2节介绍了计算钳位电容值的过程。
    www.ti.com/.../slua535.pdf
    或者、您也可以使用 Excel 计算器根据您的设计要求计算该值。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../active-clamp-txer-reset-high-or-low-side.pdfHiRas

    我还找到了此应用手册、其中介绍了高侧和低侧复位技术、有关钳位电容计算、请参阅第6节。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John 和 Peter、您好!
    感谢您的回复。

    另一个问题:
    我可以在400V (输入电压)应用中使用低侧复位技术吗?

    此致、
    RAS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ras、
    这个新问题需要一个新的主题。
    我将关闭此帖子。
    此致
    John