This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:需要 LOA。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756567/ucc28950-loa-required

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:PMP8740

我联系 了 Kaschke Components 以获取 组件  PQ50-50 145400-A  以及参考设计 PMP8740中的另一个电感器。  但他们说这是一个定制器件、因此我们必须为他们提供 LOA。

那么、我如何获得该 LOA 呢?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    您应该能够获得变压器的规格或从无 LOA 的 Kaschke Components 购买样片。

    我们无法为您提供放假。 与 Kaschke Compnents 讨论时、您能在电子邮件中给我回电话吗?

    我的电子邮件是 wenbin-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wenbin

    什么是 LOA?

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin:
    在中国,一些电源公司将与磁性设备公司签订合同。 例如、如果电源公司在磁设备公司中创建新的器件型号、则磁性公司只能将器件型号器件销售给电源公司。 不允许向其他客户销售。
    LOA 是类似此合同的文档。
    由于 TI 不是电源公司、因此 TI 和磁性器件公司不应有放假。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David

    很抱歉、我仍然不知道字母"LOA"是什么意思。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin:

    它应该是"供应商资格和最终选择的授权政策限制"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Webmin:

    我让您与 Kaschke   Components 的印度经销商进行了交流。

     

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wbnin、
    您是否有此变压器的任何数据表或设计详细信息。 以便我可以创建我的定制变压器。
    如果我可以获得所用芯和导体的所有尺寸和详细信息、那么我可以自己制作。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nidheesh

    我已通过电子邮件向您发送了一份所用核心的图纸-我使用了您的 e2e 个人资料中的电子邮件地址、如果您没有收到、请告诉我。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我明白了。 感谢 Colin 的宝贵支持。如果需要进一步的帮助,我会向您提出。

    此致
    Nidheesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、
    在这种类型的磁芯中、我们必须在应用中选择什么材料类型? 有各种材料、如 N95、N87等。
    那么、我应该选择什么材料呢?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nidheesh

    取决于开关频率和您可以承受的磁芯损耗-在100kHz 频率下、我使用了 Ferroxcube 3C96、有时甚至是3C95。 主要区别在于、100C 时的3C96损耗低于3C95的损耗。

    我不会推荐 Ferroxcube 而不是其他供应商-老实说、我认为它们之间没有太大的差异、因此、如果您计划以大约100kHz 的频率进行切换、我建议您从您的首选供应商处寻找相当于3C96的产品。

    此致
    Colin