This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:TPS53679 VOUT UV 故障

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753341/tps53679-tps53679-vout-uv-fault

器件型号:TPS53679

您好!

我在生产过程中遇到故障 PCB、 TPS53679无法正常工作。 我连接了软件狗以从 Fusion Digital Power Designer 中进行诊断、并获得 VOUT UV 故障。

我在 PCB 上找不到任何可疑的东西、我也没有在数据表或任何其他有关此故障的相关文档中找到根本原因。

感谢您就失败的可能原因以及我应该在哪里查找的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、当输出电压(包括压降)偏离设定点太远时、VOUT UV 故障会产生。 该阈值在数据表的电气特性表中进行了说明。

    这可能是由于严重的过流事件导致触发每相电流限制(并使输出电压相应下降)、也可能只是由于瞬态问题导致了较大的下冲。 您的电路板是否能够引导?  当您尝试启用 VR 时、如果您测量 PWM、CSP 和输出电压信号、您会看到什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我的板未启动。

    我在电路板上电时检查了请求的信号:

    PWM 在27us 内有效、然后下降至0V

    ASSP (IOUT)上升到1.9V 并持续15ms、下降到1V、然后再次上升到1.5V 的稳态

    VOUT 有两个下冲、第二个下冲和最低的下冲略低于-200mV。 但之后没有斜升。

    感谢您的进一步意见。

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布您的波形、原理图和配置文件? 如果 NDA 限制不允许您在线发布此信息、您可以离线向我发送电子邮件。 mjschurmann (AT) ti (dot) com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我已通过电子邮件向您发送了请求的信息。

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您上周是否收到了包含所请求信息的电子邮件?

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Danny、很抱歉我没有看到它。 是否可以尝试重新发送? mjschurmann [at] ti [dot] com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    几分钟前我很喜欢。 希望这次能得到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny、我已让您与我自己以及我的应用程序团队中的一名成员联系、为该控制器服务。 我将关闭此主题、我们可以通过电子邮件继续离线调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    没问题、我们将通过电子邮件继续。

    Danny