This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:过放电电流问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD85302L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756852/bq2970-over-discharge-current-issue

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:CSD85302L

你(们)好。

我正在尝试测试 BQ29700SE 的放电过流保护,但似乎不正确。 您能提供建议吗?

以下测试是使用 BQ29700执行的、功率电阻器连接在系统+/-上、作为负载消耗电流。

根据规范中提供的公式、如果我想将最大放电电流设置为250mA、那么我应该为 Rext 使用一个0.4 Ω 电阻器。 因此、如果我消耗的电流超过250mA、PCM 应该切断、对吧?

我将电池连接到 System+引脚和 VSS 引脚、电池电压约为4V、并通过短接 VSS 和 V-引脚激活 PCM 电路。

测试1:

  • 我连接了一个大约25欧姆(电流消耗~160mA)的功率电阻器、该电阻器低于最大放电电流
  • PCM 在缓慢排放蓄电池时保持工作状态。

 测试2:

  • 我连接一个大约10欧姆的功率电阻作为负载、因此电流消耗应约为400mA、高于最大放电电流。
  • PCM 保持连接、负载继续快速耗尽蓄电池、直至蓄电池电压低于截止电压(2.8V)、然后再关闭 PCM。
  • 此时、电池已降至2V

问题:

1.为什么 PCM 已经超过最大放电电流时不会切断? 过流保护似乎不起作用?

2.如果我想将最大放电电流限制为仅100mA、我应该将 Rext 增加到 1欧姆。 这样做有什么缺点吗?

谢谢你。

HS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题已分配给 AE。 很快就会回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我设法解决了有关最大放电电流的第一个问题。  

    我想知道、根据我的电流设计、Rext = 1 Ω、使用 CSD85302L、最大充电过流设置是多少? 如何计算该值、如果我想将其设置为100mA、该怎么办?  

    谢谢、

    HS