Other Parts Discussed in Thread: LM2705, TLV61046A, TPS61046
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2705 主题中讨论的其他器件: TLV61046A、 TPS61046
我获得了数据表、但未发现它提到反馈电阻器选择。
我参考图12、典型的20V 应用。
VIN 将直接从 USB 端口为5V。
输出电压为13.5V/50mA、适用于 OLED 电源。
ICL 125mA
TOFF 350ns
那么 R1、R2的值是多少?
文通,12/19 18'