This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电子保险丝/负载开关

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, TPS25944A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754973/e-fuse-load-switch

主题中讨论的其他器件:TPS61165TPS25944A

你好

是否有任何电流限制器件可实现此功能:如果输出电流超过设定的电流限制、此器件将 立即关断;与 TPS25921不同、 它具有两种不同的过流保护级别: 电流限制(ILIMIT)和快速跳变阈值(I (FASTRIP))仅超过快速跳变,将立即关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、

    感谢您在电子保险丝上发表问题、我们当然有电子保险丝、它在超过电流限制设置后立即关断。
    您的应用需要使用断路器。

    让我知道您的应用所需的电压和电流额定值、以便我们推荐合适的电子保险丝。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kari
    输入电压为5V 或12V、1A 电流足够、电子保险丝将添加到 TPS61165的前面、TPS61165是用于面板的黑光驱动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、

    我们建议使用 TPS25944A 或 TPS255944L 在过流后关断

    请查看这些产品"www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、

    如果您对此有更多问题、请告知我们。

    如果您认为我已经回答了您的问题、请单击"此解决我的问题"按钮。


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kari

    感谢您的回复、我认为问题已经解决、谢谢