This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60210:异常电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757014/tps60210-abnormal-current

器件型号:TPS60210

,大家好。下面是我对该器件的问题。当由电池、ER26500供电时、电压范围为2.8V~3.7V、 该器件本身在 没有输出的情况下会输出大约20mA 的电流 ,保持3.3V 的输出电压。正如规范所说,当该器件进入贪睡模式时,最大电流 不 会超过2mA。因此,不允许出现这种情况。现在,我对 这个问题感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    感谢您关注 TPS60210。 您能展示您的原理图吗? 通常、如果您的接地为贪睡引脚、电路将进入贪睡模式、并且在空载条件下消耗很少的电流。 LB1引脚上还有一个电阻分压器、如果电阻较低、它将泄漏电流。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、感谢您的回复。

    这是原理图屏幕打印文件。 我不知道它是否有用。 同时原理图的描述如下。

    LBI 引脚对我来说无用、连接到接地、LBO 引脚通过上拉电阻器(1MΩ Ω)连接到 VOUT 引脚。泄漏电流从器件消耗很少。这种情况是偶然出现的。