This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:为什么不能测试 V7V 的电压?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757151/tps65261-why-the-v7v-can-not-been-tested-voltage

器件型号:TPS65261

降级:

请帮助您查看以下原理图、为什么无法测试 V7V 的电压? 它为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运、

    请参阅数据表中的图28。 V7V 需要任何 ENx 才能启动。 在原理图中、EN1和 EN3上拉至 V7V、EN2下拉至 GND。 施加 VCC12后、没有 ENx 信号来启动 V7V。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、
    在原理图中、没有激活器件的主电压。
    V7V 高电平需要 EN1、EN2或 EN3先拉高。

    尝试先将 EN1拉至高电平、或使 EN1保持悬空。