This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP010505B:适用于2W 或3W 高功率版本的 DCP010505B

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DCP010505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754116/dcp010505b-dcp010505b-for-high-power-2w-or-3w-version

器件型号:DCP010505B

您好、先生、

TI 是否具有 适用于  高功率3W 版本的 DCP010505B?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    对于2W 隔离式电源模块、您可能对 DCP02X 系列器件感兴趣。 遗憾的是、隔离式电源模块产品系列不包含任何独立的3W 器件。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    非常感谢、

    Hugo