This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:建议使用 tps55340 EMI 问题

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS62821, TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757116/tps55340-tps55340-emi-issue-suggest

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: TPS62821TPS568215

尊敬的 TI:

我使用 tps55340作为升压电路: 12V --> 24V 0.5A。 效率>90%
 使用 tps568215作为降压电路:12V --> 5.2V 3A。  另一个降压电路 tps62821:5.2V --> 3.3V 1A  
 4级 PCB 布局。   原理图;  产品:


但是 、当我使用 频谱分析仪检测表面时 、干扰信号能量很大。 (波形1)。
因此、我用 屏蔽层,覆盖、能量会变低、但  在屏蔽层表面。上检测时仍然有一些毛刺脉冲  
我发现了 TPS55340的干扰。

TPS55340:SW 波形不是很差( 波形2.)、PCB 布局 (波形3.)  频率=460k
我尝试了一些测量 、但 无法解决问题。
1.调节二极管 D90上的电容和电阻, 电容:10p->1nf
2.在 输出引脚上增加电感15uH。
3.在二极管 D90上连接一个磁珠。
GND 网呼是否 经过优化? 或提供一些建议。  


非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我无法打开原理图、能否再次发布 sch 和 PCB 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen:

    更新了 sch 和 PCB 布局。 谢谢。

    通道:


    PCB:



    产品:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我无法清楚地看到您的 PCB、我需要检查所有迹线、您能否将源文件发送给我? 我将向您发送一条私人消息。 u 可以在消息中将文件发送给我。