This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:ISET2输入类型

Guru**** 2591870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757225/bq24032a-iset2-input-type

器件型号:BQ24032A

ISET2上是否有任何上拉/下拉电阻器?  如果 ISET2 (错误地)保持打开、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    如果 ISET2引脚保持悬空、USB 的充电点将为100mA。