This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:R21和 D10的功能是什么?

Guru**** 2590290 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304, UCC25630-1EVM-291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757199/ucc25630-1evm-291-what-are-the-functions-of-r21-and-d10

器件型号:UCC25630-1EVM-291
主题中讨论的其他器件:UCC256304

此设计为何需要 R21和 D10? UCC256304数据表中没有提到这些内容、WebBench 也没有包含这些内容。 我需要它们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    感谢您关注 UCC25630-1EVM-291。

    《UCC25630x 实用设计指南》文档 www.ti.com/.../slua836a.pdf 的第5.2节介绍了 R21和 D10的功能
    它们是在必要时添加的可选保护子电路、以避免光耦合器饱和。
    您可能需要也可能不需要它们、具体取决于您的特定反馈实施。 设计指南将帮助您确定设计是否需要这些工具。

    此致、
    Ulrich