This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985A:热指标

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757233/lp2985a-thermal-metrics

器件型号:LP2985A

大家好、

我有一位客户正在对 LP2985A-33进行热评估。  遗憾的是、它们尝试使用 Theta j-a 来计算结温、但这并不是很好地解决问题。  我们是否根据本应用手册中较新的热指标对 LP2985A-33进行了表征: http://www.ti.com/lit/an/slua844a/slua844a.pdf ?  如果没有、我如何才能实现这一点?

请告诉我。

感谢您的问候、 John Garrett TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    以下是 LP2985A 的热指标:

    RθJA μ A 205.4 °C/W
    RθJC Ω(顶部) 78.8°C/W
    RθJB μ A 46.7°C/W
    ψJT μ A 8.3°C/W
    ψJB μ A 46.3°C/W
    RθJC (机器人) 不适用

    非常尊重、

    Ryan