This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 48V 至1V 转换器建议

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, PMP4486, CSD16401Q5, CSD16325Q5, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756153/48v-to-1v-converter-recommendation

主题中讨论的其他器件:LMG5200PMP4486CSD16401Q5CSD16325Q5UCC2897A

大家好、

我需要48V 至1V 的转换器、最大 负载电流为20A。 它用于为 CPU 供电。 转换器可以是 隔离式转换器、也可以是非隔离式转换器。 您可以推荐一些器件吗? 非常感谢。

此致

陈家涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、
    有几种方法可以解决这一问题。

    请看一下这些 TI 参考设计。
    第一种是基于数字的控制、第二种是模拟方法。

    http://www.ti.com/tool/PMP4486
    PMP4486是一款基于 GaN 的参考设计解决方案、适用于电信和计算应用。 GaN 模块 LMG5200可实现高效率单级转换、输入范围为36V 至60V 至29V、12V 和1.0V。 此设计展示了基于 GaN 的设计具有高集成度和低开关损耗的优势。 电路板上嵌入了一个低成本 ER18平面 PCB 变压器。 该设计外形紧凑(56mmX86mmX16mm)。

    http://www.ti.com/tool/PMP6912
    此参考设计可从标准48V 电信输入生成1.2V/25A 输出。 UCC2897A 控制有源钳位正向转换器功率级。 CSD16401Q5和 CSD16325Q5的低栅极阈值允许这些器件用作高效设计的自驱动同步整流器。 此设计还包括使能、遥感和输出过压功能。

    如果您对这些设计有疑问、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这些设计中的任何一种是否有用?
    我是否有任何方法可以进一步帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ed Walkder、您好!

    这些设计非常有用、非常感谢您的努力。

    此致
    陈家涛