This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:铅参数的电池电量计设置的建议 LiFePO4值?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756426/bq34z100-g1-recommended-lifepo4-values-for-battery-gage-settings-for-pb-parameters

器件型号:BQ34Z100-G1

我想知道 、对于 BQ34Z100-G1电池电量监测计、是否有推荐的 LiFePO4值默认表或图像文件。  BQ34Z100-G1数据表未提供所有寄存器的深入说明。  有一些与铅酸和镍氢电池相关的寄存器不适用于 磷酸铁锂电池、了解如何设置这些寄存器会很有帮助?  电池化学匹配工具提供的化学 ID 为435、列为 LiFePO4。  400系列化学 ID 全部对应 于 LiFePO4电池、电池电量计芯片是否使用作为化学成分存储的序列号或信息来忽略某些寄存器值、例如 与铅酸和镍氢电池相关的值?  如果是这种情况、是否有一些被忽略的寄存器设置列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    您完全正确。 监测计根据化学类型使用化学 ID 编号来屏蔽功能。 对于 LiFePO4、请确保设置 LFP Relax 标志。 对于非 Pb 和 NiMH 电池、会忽略 PB 和 NiMH 设置。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq34z100G1芯片的"Pack 配置"寄存器具有一个 PB_RESTART 位2、该位在使用电池管理软件时被列为 QPCCLEAR。  电量监测计芯片的固件版本号为0100_0_16-bq34z100G1。  我怀疑在编写数据表时、FW 是早期版本、并且在未更新数据表的情况下重新分配了该位?  我要附上一个打印屏幕、其中显示了该工具的内容以及数据表的内容。  我无法找到有关 PB_RESTART 位函数的描述、因此我不知道如何设置它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我无法确定是否已上传屏幕截图图片、因此我重新连接了该图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    感谢您将此差异提请我们注意。 PB_Restart 的运行方式与 QPCCLEAR 相同。 如果已设置 DOD 点、则该功能可清除电量监测计退出弛豫状态时、在 Qmax 更新过程中可能累积的传递电量。 这有助于防止 Qmax 估算中的错误、因为某些电池化学物质(如 PbA)的电压在充电和放电后放松。

    此致、
    Bryan Kahler