This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:LMZM23601在同一电路板上用于+12V 和-12V

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756803/lmzm23601-lmzm23601-used-for-12-and--12v-on-the-same-board

器件型号:LMZM23601

您好!


我想在同一电路板上使用 LMZM23601来实现+12V 和-12V。
在这种情况下,PAD 引脚应连接到什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siauhwa、

    散热焊盘在内部连接到电源模块的 PIN1 (GND)。 对于此反相降压应用、焊盘应连接到 nVout。 这是因为引脚6 (Vout)现在被视为系统接地、并且 PIN1和散热焊盘现在被配置为 nVout。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的回答。

    只需确认:

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siauhwa、

    顶部原理图(反相)和底部原理图(常规降压)看起来正确。  

    参考是 有关为反相应用配置 LMZM23601的应用手册。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供应用手册 Jimmy

    因此,我只需要提供一个-12V 的平面来进行热耗散(连接到引脚1和11)以进行反相。
    GND 平面连接到引脚1和11以实现同相+12V。
    请确认...


    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、听起来是正确的。