This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:为8节锂离子电池充电

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752827/bq77915-charging-8s-li-ion-cells

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ77905

您好!

对于新产品、我们希望通过 USB 3.0实现充电器 IC、并使用两个用于平衡的 BQ77915电路。
8节锂离子电池串联放电、采用单独的电流路径配置。

我们寻求有关如何在单独的电流路径配置中为8节锂离子电池充电的建议、以及这些电池能否以2节4节串联电池充电?

此致、

Chileam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chileam、
    bq77915不知道电流路径、它将通过 CHG 和 DSG 输出对其输入做出响应。 您可以使用这些来控制您的电流路径电路。
    bq77905独立电流路径应用手册 www.ti.com/.../slua772 可能会有所帮助。
    要单独为4节电池组充电、如果您使用隔离式充电器、您的电池可能会保持堆叠状态。 您可能必须将上部 CHG 与下部的 CTRC 隔离、以便充电故障无法重新启用底部电池。
    如果您断开堆叠、则应断开其他连接、因为引脚上的电压限制不允许电压反转。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我做了一些家庭作业。 附件中是高级设计的原理图。  

    设计中有3个接地平面、用于对2节4节串联电池进行同步充电。

    我还是有一些问题;

    -是否需要充电器 IC? 无法直接在20V 电压下连接 VBUS?

     -对于该项目、我们有一个 USB-C 60W 适配器可用于特性化、我们如何通过多级适配器选择20V 输出的更高电压?

    此致、

    Chileam

    e2e.ti.com/.../Li_2D00_ion-2-x-4S-charging.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chileam、
    通常、需要使用充电器通过适当的控制来提供所需的电压和电流。 有时、这内置在用作充电器的电源中。 一个通用接口似乎不是这样。
    您可能应该参考 USB-C 标准的规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经完成了为 USB-C 设计特定于应用的充电器/适配器的工作

    感谢您的支持、

    Chileam