This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:导出的设计->能否#39;t 在 v17.2中运行 padstack 脚本?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757213/lm5176-exported-design---can-t-run-padstack-script-in-v17-2

器件型号:LM5176

导出的设计脚本是否应该在 Allegro v17.2中工作? 具体而言、PAD_SCR 文件(在我的案例中为 2018-12-18_14-22-36-PAD.SCR)不起作用。 padstack 脚本似乎在 v16 -> v17检修期间进行了全面检修。

当我尝试运行 PAD_SCR 时、我立即收到"Can't find window;form.padedit"错误。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是 TI 导出的 PAD.SCR 的语法:

    ###################### 新的 PadStack ##########################
    PSE_NEW
    FILLIN"R10180550000000A.PAD"

    打印纸 padedit 单位密耳
    表单 padedit decimal_places 4.

    窗体 padedit 图层
    表单 padedit 网格行1
    窗体对角编辑几何体矩形
    打印纸 padedit 宽度17.7165
    打印纸 padedit 高度55.1181
    窗体 padedit x_offset 0
    窗体 padedit y_offset 0
    窗体 padedit geometry_th Null
    表单预编辑网格行4
    窗体对角编辑几何体矩形
    打印纸 padedit 宽度17.7165
    打印纸 padedit 高度55.1181
    窗体 padedit x_offset 0
    窗体 padedit y_offset 0
    表单预编辑网格行6
    窗体对角编辑几何体矩形
    打印纸 padedit 宽度17.7165
    打印纸 padedit 高度55.1181
    窗体 padedit x_offset 0
    窗体 padedit y_offset 0
    窗体 padedit 参数
    窗体 padedit 单个是
    成形预编辑镀层非电镀
    PSE_SAVE_AS
    FILLIN"R10180550000000A.PAD"

    下面是我在 v17.2中记录的脚本的一个片段:
    # Pad Editor 脚本
    #文件:123.scr
    #开始时间:2018年12月19日星期三16:35:30
    #版本:17.2 S033 (3691042) Windows SPB 64位版本

    QtSignal GuidetabsParent PadstackTypes currentRowChanged 1.
    QtSignal GuidedTsabsParent PadstackTypes 项目选择更改了"SMD 引脚"
    QtSignal GuidedTsabsParent PadstackTypes 项目单击"SMD 引脚"
    QtSignal GuidetabsParent GuidedStartTab keyPressEvent 167249 67108864 false 1.
    QtSignal 主窗口单元 CurrentIndexChanged 毫米
    QtFillin 是
    QtSignal 主窗口单元电流索引更改密耳
    QtFillin 是
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢您考虑使用我们的器件。 我们是产品线应用工程师、我们可以帮助您解决产品的技术问题、但您可以考虑联系 Allegro 供应商工程师来解决 PCB 软件兼容性问题。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我还在 Cadence 论坛上发帖。 希望有人能帮忙。 谢谢。