This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:当 CMPIN 仍被触发时、CMPOUT 上升

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753178/bq24780s-the-cmpout-rising-itself-when-cmpin-is-still-triggered

器件型号:BQ24780S

我创建了一个波形、如下所示。 黄色通道为 CMPIN、蓝色通道为 CMPOUT。  

当 CMPIN 高于2.4V 时、CMPOUT 仅在28ms 后降至0、然后 CMPOUT 将再次上升。  

发生这种情况时、IC 可能会受到 OVP 的影响、这是因为我将输入电压拉至30V。

那么,为什么 CMPOUT 再次上升,剂量与 OVP 有任何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从迹线中可以看出、CMPIN 在第二次转换时几乎一直下降到原来的2.440伏。 这可能是输出转换的原因。 您的最大值和最小值非常接近比较器的基准点、并且比较器中也存在迟滞、因此这会使解读捕捉变得有点困难、 但在我看来、输出中的第二个转换仍然与输入中同一个点的转换一致。

    此图中有一点奇怪的是、输入开始缓慢上升到原来触发比较器低电平的2.680V 点、但比较器输出绝不会回退。 不过、该图中的输入永不达到2.680V、除了迟滞、这也可以解释这一点。 我需要在怀疑之前看到输入上升到高于2.680V 点。

    至于比较器输出是否会受到 OVP 的影响--外部系统对比较器的唯一影响(CMPIN 上的输入电压除外!) 是某种情况导致影响比较器的寄存器设置之一复位。 OVP 不会执行此操作、但可能会导致发生这种情况。 例如、OVP 将导致 ACOK 失效。 如果这反过来又是为了复位器件、它会将比较器寄存器设置恢复为 POR 值。

    此外、在 POR 上启用了电源路径闭锁功能、该功能在触发比较器时关闭 ACFET/RBFET。 我对您的系统了解不够清楚、无法知道这种闭锁可能会产生什么影响。 这是否与您看到的内容有关? (参考充电选项1寄存器、数据表中的位3以了解更多详细信息。)

    确定系统事件是否会导致比较器行为的变化(由于寄存器参数的复位)的最佳方法是读取影响比较器的寄存器值。 影响比较器的大多数值都处于充电选项1中、但如果可能、您应该在上述系统事件之前和之后进行完整的寄存器转储、比较它们并分析任何差异。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 CMPIN 上放置了一个由 CMPOUT 控制的电阻器、当 CMPOUT 为高电平时、该电阻器将与原始电阻分压器连接、而 CMPIN 将稍微下拉、这样我们可以确保 CMPOUT 不会被误触发。

    因此、CMPIN 的转换是由于 CMPOUT 的转换、而不是另一方面。 我捕捉了另一个图、如下所示。 蓝色通道为 CMPIN、紫色通道为 CMPOUT。 我在这里绘制了一个更长的时间标度。 在该图中、我们可以看到、首次转换后 CMPIN 始终高于2.92V。 因此、必须有另一个原因导致 CMPOUT 下降。

    至于由 OVP 引起的 POR、由于我没有更改独立比较器的寄存器、我认为没有任何影响。

    我不使用路径闭锁功能。

    那么、对于这个问题是否有任何新的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够验证、当没有电池连接到 EVM 并且输入电压触发 ACOVP 时、比较器被禁用。  由于它是带有上拉电阻的 OD 输出、因此在这种情况下它将拉高。  在下面的实验中、输入电压非常接近 ACOVP 裕度、这样纹波实际上会在两个短脉冲中将 ACOK 触发为低电平。  您可以看到、比较器输出通过 ACOK 信号以1:1的方式释放。  发生这种情况时、我还验证了寄存器不受影响。

    (CMPIN 在下面显示了交流耦合。  它在2.2V 至2.5V 之间斜升和斜降。)

    请注意、在连接电池的情况下、ACOK/ACOVP 不会对比较器产生这种影响、也就是说、即使在30V 电压下、它也能保持预期输出。

    这是否与您看到的内容一致?  您能否验证您是否未连接电池(或电池已深度放电)、以及是否存在电池时未发现问题?

    在这种情况下、我将了解有关禁用比较器的原因的更多背景信息、并将使用这些信息回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    几天过去了,我想知道什么时候我们能获得最终结果吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以在低功耗使能(寄存器0x12、充电选项0、位15)设置为0的情况下重复测试? 在 POR 时默认设置为1。

    在这里的进一步实验中、我发现禁用低功耗模式将消除此问题、即使未连接电池也是如此。