This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165-Q1:尝试使用 IGN 关闭 TPS55165、但输出保持开启

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756411/tps55165-q1-trying-to-power-off-the-tps55165-with-ign-but-the-output-stays-on

器件型号:TPS55165-Q1

问题:如果我将 IGN_PWRL 设置为低电平、浮动 PS 和 SS_EN -我可以在 IGN 上以高电平打开 IC、但当我将 ING 引脚驱动为低电平时、IC 不想关闭。

我是否需要连接 PS (以及 SS_EN_Low)?    数据表指示 PS 引脚上有一个内部~70k Ω 下拉电阻。

(数据表第9页的第7.11节、行项目6.4)

SS_EN 引脚上也有一个内部上拉电流源。 我是否需要对该引脚执行任何操作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    IGN_PWRL 的低电压电平是多少、它是否小于0.35V? 如果 IGN_PWRL 足够低、则 IC 的开/关仅取决于 IGN 信号。 此外、您的设置中的 IGN 低电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海伦
    客户测试了我们的 EVN、它看起来很有效... 他们认为他们现在知道了什么是错误(但没有说过它是什么)。 :-)