This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:效率为85%、而不是93%、VSYS 在未连接电池时不稳定

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756826/bq25606-efficiency-is-85-instead-of-93-and-vsys-unstable-when-battery-is-not-connected

器件型号:BQ25606

您好!

我测量了效率、但它不符合预期。

I SUPPLY 5V 输入、电流为423mA。

电池正在以480mA 的电流充电、电池电压为3.75V。

我计算出效率为84%。 3.75*0.48/5*0.423 * 100 = 84%

数据表显示、在输入电压为5V 0.5A 且电感器 DCR 为18mR 时、效率为93-94%。 我在哪里失去了效率? 是因为我的电感器 DCR 为90mR 吗?

我也不确定未连接电池时、系统输出在3.8V 至4.2V 之间有何波动?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于效率测量结果、您还可以尝试降低电感器 DCR 值吗? 根据您的 DCR、我认为根据我的快速计算、效率可能会有5%的差异。
    测量期间是否存在任何系统负载?

    当未连接电池时、您能否尝试先禁用充电器、然后再次检查系统电压?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    谢谢、下次订购器件时、我将尝试使用不同的电感器。

    我有一个直流/直流转换器连接到充电器电路的输出、范围为~4V 至固定5V。 无负载。

    我无法为我的应用禁用充电器。 如果我连接输出并升至5V、您是否认为会有任何问题? 即使输入振荡、直流/直流的5V 输出也看起来稳定。

    我阅读了有关该器件的问题、至少有5个人询问了电池未连接时的此振荡。 我认为数据表应该提到这一点并发出警告。 目前、数据表刚刚说明它具有即时启动功能、我希望获得稳定的输出。

    感谢你的帮助!

    此致、

    Emilija