This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:原理图审阅

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756269/ucc27714-schematic-review

器件型号:UCC27714

您好!  

请帮您检查下面的原理图吗? 谢谢你。

COM 应直接连接到 VSS 还是连接到低侧 MOSFET 的 GND?

2.请帮助修改他们的要求。

谢谢、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chentsu 您好、

    UCC27714的 COM 引脚是驱动器电流路径回路、VSS 引脚是控制输入接地基准。
    COM 引脚应连接到低侧 FET 接地基准、以使栅极驱动电流环路布线保持较短。
    如果有一个大型接地位置以 MOSFET 源极和控制接地为基准、在某些情况下、可以将 VSS 和 COM 连接到 IC 上。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    感谢您的帮助、那么问题2呢? 一切都好吗?

    谢谢、
    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chentsu 您好、
    对于一般原理图检查、大多数元件看起来都是良好的初始值选择。 我确实有几点意见。
    在自举二极管 MUR5320T3上、我在网上找不到数据表。 启动二极管需要具有峰值电流额定值、以便通过启动串联电阻为启动电容器充电。 3.3欧姆电阻将峰值电流限制为小于5A。 我们建议使用快速恢复二极管、以便在 HS 节点切换为高电平时引导电容器不会放电、25ns 至35ns 是良好的 TRR 目标。 一个很好的一般建议是 MUR160或类似二极管。
    与某些应用相比、1uF 的启动电容器值似乎较高。 请查看 UCC27714数据表第9.2.2节中的指南、了解基于使用的 MOSFET 和开关频率的自举电容值。
    其他元件对于该驱动器而言是很好的值。

    请确认这是否能回答您的问题。
    此致
    Richard Herring