This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:对于 TPS53355的 EN、数据表给出了不同的要求

Guru**** 2386680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756878/tps53355-for-the-en-of-tps53355-datasheet-gives-different-requirements

器件型号:TPS53355

大家好、

对于 TPS53355的 EN、数据表给出了以下不同要求。 下面的1.8V 有什么含义? 它是否是最大使能导通电压? 我们需要遵循1.8V 或1.2V 的值。 谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我很抱歉、不清楚的规格会造成混淆。  1.8V 意味着我们保证器件在1.8V 时导通、在0.6V 时关断。   我希望这对您有所帮助。

    谢谢你。

    Amnat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amnat:

    1.2V 的含义是什么、为什么我们在这里突出显示该值? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    1.2V 是典型值。 由于这种混淆、已针对后续产品修改了数据表、以获得最小值、典型值和最大值。 我们在该器件被 RTM 后获取了很长时间。 老实说、我不知道数据表中为什么这样表述。
    谢谢你。
    Amnat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    希望这能有所帮助:1.2V 是器件的典型导通电压。 但是、您至少需要1.8V 的电压才能保证器件启动。
    套件