This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405A:LED 背光

Guru**** 2379090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757204/lm3405a-led-backlight

器件型号:LM3405A

大家好、

我希望驱动显示器背光。 根据显示屏的供应商、它是恒定电流驱动。 电压典型值为9.9V。  典型电流为200mA。 输入电压为12V。 我想知道该 IC 是否可以使用?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、特里斯坦

    由于占空比、它接近限值。 如果在占空比中添加了续流二极管、则可能会超出最大占空比的最小规格、这意味着没有足够的开销电压(12V - 9.9V)。 12V 电压、LED 电压和走线/电路中的任何压降的容差都会使这种情况变得更糟。

    此致、