This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:如何手动执行电路板偏移校准

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752980/bq27441-g1-how-to-manually-perform-a-board-offset-calibration

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我们在产品的第二版中使用了 bq27441、虽然它在生产版的器件开发版本中表现良好、但充电和放电的平均电流从实际读数中读取+35%。 我们的硬件工程师相信这是因为布线问题。 I2C 与监测计的连接在外部不可用、因此我无法使用 BQStudio、我正在寻找一种手动更改电路板失调电压参数以校正失调电压的方法。 在电量监测计的上电复位期间、我尝试读取、修改、写入数据子类存储器块以更改电路板偏移值、这看起来很成功、但之后电量监测计的平均电流读数没有变化。 我尝试了+/-100的电路板偏移值、但没有看到任何变化。 您能否提供一些指导:这是纠正电路板匝距+35%偏移短路的最佳方法还是正确的电路板偏移方法? 我是否正在尝试正确使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NVM、我找到了 SLUA640B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在遵循 slua640b 第7节中的电路板偏移校准方法后、监测计计算出电路板偏移(-65)和 cc 偏移(256)、这由数据和 CC 校准数据存储器块读取得到证明、 但它们对监测计的平均电流读数没有影响、仍可实现~+35%的折扣。

    该方法调用 CC_OFFSET_SAVE MAC 命令在该过程之后、是否没有类似的电路板偏移命令?

    是否有任何建议针对电流读数的+35%偏移进行校正、可能有什么问题或其他方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否获得 EVM 并在 EVM 上尝试您的过程? 您还将能够与 bqstudio 进行通信、并查看您使用自己的电路板执行的操作和执行的操作。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx、

    我已经做了类似的事情:

    我们的开发板包含一个连接到器件早期版本的 EVM、FW 的校准方法也在开发板上成功运行、但它计算 了不同的 CC 偏移(-3841)和电路板偏移(0)值。 开发板的监测计可提供精确的平均电流读数。

    CC_OFFSET_SAVE MAC 命令是否还会保存计算得出的电路板偏移量、然后是否将其用于监测计的平均电流计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测计定期自动运行 CC 偏移校准。 它将在内部短接感应电阻器(强制电流读数为零)、并使用 CC 测量作为 CC 偏移。

    它无法使用电路板偏移来实现此目的。

    我不确定您使用 CC_OFFSET_SAVE 指的是什么、但从监测计 POV 中、您可以设置板偏移、但不能设置 CC 偏移(因为它由监测计自动测量)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信 Dominik 的答复可以回答你的问题。 此主题现已关闭。