This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:内部 LDO 的最大输出电容 BP

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757146/tps40210-max-output-cap-bp-of-the-internal-ldo

器件型号:TPS40210

尊敬的 TI 团队:

引脚 BP 上内部 LDO 的最大输出电容的限制。

我们可以轻松地使用2.2uF 而不是1uF 吗? 我不认为这是个问题、但我可以肯定、因为在数据表中、我们建议使用1uF

此致、感谢您的回答。

Kamal;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kamal、

    应该有一个限制、因为 LDO 可能会在那里使用一个非常大的电容器时变得不稳定。 但是、2.2 μ F 不应成为问题。 我们通常建议使用1uF、因为它足够大、而较大的电容器通常成本更高。 但您可以使用2.2uF。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi