This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732QDWEVM-025:UCC21732QDWEVM-025

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732QDWEVM-025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757086/ucc21732qdwevm-025-ucc21732qdwevm-025

器件型号:UCC21732QDWEVM-025

我今天收到了 UCC21732QDWEVM-025的3个 EVM、但没有原理图、测试点、布局等

EVM 用于评估;请提供链接以下载电路板的远程信息处理。

请发送电子邮件至 florian.f.ion@renault.com

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Florian、
    我将您的请求转发给支持此 EVM 的工程师、以帮助处理文档请求。 此 EVM 处于早期发布阶段。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian、

    我们目前正在研究将此 EVM 与相关用户指南相连的链接。

    很抱歉耽误你的时间。

    我将直接通过电子邮件向您发送文档。

    任何人在获取 EVM UCC21732QDWEVM-025的支持文档时遇到困难 、请通过 r-miftakhutdinov1@to.com 直接与我联系 

    此致、

    Rais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处也提供了可用于请求《UCC21732QDWEVM-025用户指南》的链接:

    此致、

    Rais