This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:适用于可调节型号 LDO 的 TLV1117评估

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, TLV1117LV33EVM-714, LM317A-337N-EVM, LM317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756865/tlv1117-tlv1117-evaluation-for-adjustable-variant-ldo

器件型号:TLV1117
主题中讨论的其他器件:TLV117125EVM-097LM317A-337N-EVMLM317A

您好!

我正在研究评估 TLV1117的可调变体、但似乎有固定电压 EVM TLV1117LV33EVM-714 和 TLV117125EVM-097可用。 建议在 EVM 上更换可调节型号 TLV1117以启动评估? 我希望模拟来自12V 输入源的8V/300mA 输出。 请提供建议。 谢谢。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    LM317A-337N-EVM 是启动对 TLV1117可调版本的评估的最佳 EVM。 您提到的板可修改为与可调器件配合使用;然而、LM317A-337N-EVM 已具有可调稳压器的焊盘。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    这意味着 TLV1117和 LM317A 在作为可调节稳压器的功能方面都具有相似的架构? 一旦做出启动概念构建的决定、电路板可能会在晚些时候进行修改。 谢谢。

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    TLV1117和 LM317A 都是具有相同封装和引脚排列的线性稳压器、因此、LM317A 的 EVM 可用于评估可调节 TLV1117。 您仍需要更换 IC 以评估 TLV1117系列的性能。

    非常尊重、
    Ryan