This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53625:TPS53625 (4.8V 至3.8V 设计),但 Vout = Vin=4.8V,而 Vfb=1.24v。 有人可以提出一些建议吗?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM53625-Q1, TPS53625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757117/webench-tools-tps53625-tps53625-4-8v-to-3-8v-design-but-vout-vin-4-8v-while-vfb-1-24v-anybody-can-give-some-suggetion

器件型号:TPS53625
主题中讨论的其他器件:LM53625-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bo、
    请重新发布您的问题并更正器件型号。 器件应为 LM53625-Q1、以便系统可以为您的问题分配合适的人员。 TPS53625是另一个器件、与您的原理图无关。
    套件