This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:LM2776

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752396/lm2776-lm2776

器件型号:LM2776

大家好、

我使用 LM2776器件从+3.3V 生成负3.3V 作为输入电源。 这两个电压+/- 3.3V 均用作3个运算放大器和1个仪表放大器的电源电压。

但我在 Lm2776的输出端得到的是大约为正的0.5V、而不是负的3.3V。 当我隔离运算放大器和 INA 时、输出变为-3.3V。 在 D/S 中、最大负载电流被称为200mA。

我在 C1和 C2上连接了1uF、具有低 ESR 高稳定性。 此外、输入和输出具有2.2uF 的并联电容和0.1uF 电容。

请告诉我这种行为以及任何可能的工作

此致、

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    您能否在加电时发布(或通过对话与我分享)您的原理图以及输入电压、输出电压和 EN 的波形?

    这是否发生在所有 PCB 上、还是仅发生在少数 PCB 上? 它是在每次启动时发生还是偶尔发生?

    您是否已经尝试用已知正确值的电容器替换 LM2776周围的每个电容器、以排除制造商的问题、错误的组件、破裂的电容器等?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    您是否已解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    所附为电路板上所用电路的原理图。

    LM2776的 VIN 为恒定3.3V。 根据原理图、我们得到的输出电压为+0.4V、所有电容值均为。 此外、根据数据表、这些器件的放置位置靠近 IC。

    回答您的第二个问题时、我们尝试更换输入、输出甚至开关电容器以获得输出电压、但仍然不幸运。

    即使我们通过外部电源提供了 IC 输入、但没有电流限制、但仍然无法获得所需的电压。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    L2和 L3需要超出 Cin 和 Cout。 请将其更换为短路、然后重新测试。

    您能否共享电容器的器件型号?

    您能否在上电时发布 Vin 和 Vout 的波形?

    这是否发生在所有 PCB 上、还是仅发生在少数 PCB 上? 它是在每次启动时发生还是偶尔发生?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    L2和 L3我们已短路并检查、但问题仍然相同。 即使我们移除了 L3并连接了外部电源、但仍然相同。  

    VIN 为恒定3.3V、纹波约为50mV、我们观察到的输出为恒定+0.4V。 我没有波形方便。

    C69、C70 - 06036C225KAT2A

    C9、C10 - GRM155R71C104KA88

    C68 - GRM155C81105KE11D

    我们在组装的多个电路板中看到的这个问题。 并且持续为是、输出电压为+0.4V

    此致、

    Vivek

    06036C225KAT2A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢您的发送。 一切看起来都不错。

    请在启动时(Vin 和 Vout)发送波形、该波形在工作时和工作时不工作。

    此外、如果您能够布置 PCB 布局、我也可以进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    您是否有机会获得波形?