This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:数据表澄清了 VBIAS、VREF1和 VREG

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757165/bq40z50-r2-datasheet-clarification-vbias-vref1-vreg

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

大家好-  

我查看 TS1、TS2、TS3、TS4的数据表第7.22节。  VBIAS = VREF1和 VBIAS = VREG 有单独的 VIN 规格。  VBIAS 不能配置到我可以看到的范围内、那么为什么有不同的 VIN 范围?   我是否理解不正确?  

谢谢!
Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、

    我认为你是对的。 DS 中的引脚图显示为1.8V。 我将检查并查看这是否是 DS 中的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、
    bq40z50的硬件具有配置寄存器、可将 ADC 的电压基准配置为 VREF1或 VREG。
    在这种情况下、bq40z50固件会将该寄存器配置为使用 Vreg。
    用户无法访问该配置寄存器。
    此致、
    Swami