This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27200:高侧输出保持高电平状态

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757059/ucc27200-high-side-output-keep-high-state

器件型号:UCC27200

我在 LO 引脚中有脉冲、但 HO 保持高电平状态。 VDD 为12V、HS 和 HB 之间的电容器为0.1uF、开关频率为5kHz。 首先、我在 LO 和 HO 打开的情况下进行了测量。

之后、我使用10k 电阻器对负载 LO 和 HO 进行了色散、如数据表(第5页、图22)中的典型应用所述。 脉冲出现在 HO 引脚中、但不会下降到0V。 脉冲在5和12V 之间变化。  

有人可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dalton、
    感谢您关注 UCC27200。 测试结果中要确定的第一项是、确认您是使用探头查看相对于接地的 HO、还是相对于 HS 引脚查看 HO。 HS 引脚是 HO 输出的接地基准、因此如果 HS 相对于接地而言为高电平、即使 HO 到 HS 之间没有电势、相对于接地的 HO 信号也将为高电平。
    您能否在 HA-HS 上使用差分探头记录 LO、HS 和 HO 到 HS 的示波器图? 如果没有差分探头可用、则使用相同的 V/除法和相同的接地基准测量 HS 到接地、HO 到接地。 通过这种方式、您可以清楚地看到 HO 何时高于 HS。
    请确认这是否有帮助、或需要提出其他问题。

    此致、
    Richard Herring