This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:根据 SLUA731校准 RX

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755856/bq51050b-calibration-of-rx-per-slua731

器件型号:BQ51050B

您好!  

我正在根据 SLUA731 (FOD GUI 用户手册)第6.3节进行 RX 校准。 该设备需要使用额定电流为3A 的源表(Keithley 2425)在校准期间用作负载。  

对于我的应用、我们选择的电池具有1000mA 的充电电流。 您是否认为使用 Keithley 2400已足够、而 Keithley 2400具有20W、+/-1uV 至200VDC、+/-10pA 至+/-1A 规格?  

此外、  

由于拉电流表用作负载、因此要调整电流、我是否需要使用灌电流功能? 换言之、电流是否应为负?  SLUA731的表1显示了正电流。 我对这个部分有点困惑。  

感谢你的帮助  

-Bo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bo
    是的、如果您可以将设备加载到您设计的最大电流、Keithley 2400或其他产品将正常工作。 并非所有设计都达到1A。
    负载电流将在 Keithley 上显示为负、但应在表中输入为正。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您回答我的问题。

    关于源表的问题、我是否应该使用灌电流功能、该功能会在仪表上输入负电压来提供恒定电流?


    更多信息:
    我设置了校准、按照 SLUA731的指令加载了正电流、但我在仪表上看不到负电流。


    我在校准期间遇到的另一个问题是:
    应在源表上将电压设置为多少依从电压? SLUA731没有提到它。


    谢谢你
    -Bo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bo
    将与您联机处理这个问题